Other Parts Discussed in Thread: TLV7031
在建议的原理图中、我想更改 RC 网络、以便我可以具有持续时间为10-20ms 的1Hz 脉冲。
我不知道如何计算电阻器/电容器值。 可以帮帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Christos、
如果占空比远低于50%、我将使用双反馈技术、使用一条反馈路径用于高电平时间、使用另一条反馈路径用于低电平时间:
当过滤为运算放大器和分压器 R3/R4供电的电源电压时、如果为 C1和 C2使用高质量箔片电容器、电路将会出奇地精确。
我使用了高欧姆反馈电阻器来节省电源电流。 需要 R6来限制输入电流。
也可以通过反转二极管来反转输出信号。 但电路将消耗更多的电源电流、然后:
e2e.ti.com/.../Com_5F00_Osc_5F00_Circuit.TSC
我当然不需要提及这样一个高欧姆电路需要良好的屏蔽以防止噪声和干扰。
Kai
e2e.ti.com/.../Com_5F00_Osc_5F00_Circuit2.TSC
R1的正确值取决于 C1的实际电容。 由于电容通常表现出巨大的生产容差、您可能需要从少数电容中选择一个容差较低的电容。 然后调整 R1、直到周期时间恰好为1。
不要减小 R3。 由于 TLV7031的输出电压无法完全降至0V、因此比较器切换起来会越来越困难。
Kai