This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:超低功耗脉冲发生器

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733776/tlv7031-ultra-low-power-pulse-generator

器件型号:TLV7031

在建议的原理图中、我想更改 RC 网络、以便我可以具有持续时间为10-20ms 的1Hz 脉冲。

我不知道如何计算电阻器/电容器值。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christos、

    您是否阅读过数据表的第8.2.3.2节?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christos

    如需更多信息、请参阅我们有关构建张弛振荡电路的最新指导手册电路。  在该文档中、您将看到可以调整 R2、R3和 R4、以创建50%以外的占空比。  指导手册中还包含 TINA 参考电路、可帮助您仿真电路。

    卡盘

    www.ti.com/.../snoa998.pdf  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos、

    如果占空比远低于50%、我将使用双反馈技术、使用一条反馈路径用于高电平时间、使用另一条反馈路径用于低电平时间:

    当过滤为运算放大器和分压器 R3/R4供电的电源电压时、如果为 C1和 C2使用高质量箔片电容器、电路将会出奇地精确。

    我使用了高欧姆反馈电阻器来节省电源电流。 需要 R6来限制输入电流。

    也可以通过反转二极管来反转输出信号。 但电路将消耗更多的电源电流、然后:

    e2e.ti.com/.../Com_5F00_Osc_5F00_Circuit.TSC

    我当然不需要提及这样一个高欧姆电路需要良好的屏蔽以防止噪声和干扰。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,老实说,我没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai klaas69、最后一个原理图正是我需要实现的目标。 仅.. 我已经为原始原理图制作了 PCB ... 如果可能、我只想将组件值调整到这个值。 我对这种简短的计算没有那么好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Com_5F00_Osc_5F00_Circuit2.TSC

    R1的正确值取决于 C1的实际电容。 由于电容通常表现出巨大的生产容差、您可能需要从少数电容中选择一个容差较低的电容。 然后调整 R1、直到周期时间恰好为1。

    不要减小 R3。 由于 TLV7031的输出电压无法完全降至0V、因此比较器切换起来会越来越困难。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai klaas69

    我可能毕竟需要订购新的 PCB ...

    我根据这种方法做了我现在拥有的这些、它运行良好、但我无法调整组件值以使输出980-990ms 关闭10-20ms 打开  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai!! 我将对原始设计和 PCB 的元件值进行讨论、直到我获得根据您的最后建议所做的值。
    我真的很感谢所有的帮助!!!!