This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA521:单位增益?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA521, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715636/opa521-unity-gain

器件型号:OPA521
主题中讨论的其他器件: OPA564

大家好、团队、

如果在外部正确进行相位补偿并且如果 GAIN_SET 引脚和-IN 引脚短路、OPA521可以使用单位增益吗? 如果 可行、 共模电压范围是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato-San、

    OPA521是一款去补偿功率运算放大器设计、针对增益为-7V/V 或更高的闭环应用进行了优化。 解补偿可最大限度地提高放大器的带宽、这是 PLC 应用的理想选择。 该设计不适合用于增益小于-7V/V 的应用

    单位增益稳定的 OPA564是最接近 OPA521的产品。 它的峰值电流能力稍低。 但是、如果它满足应用要求、则这是显而易见的选择。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas-San、

    感谢您的评论。 OPA564电流能力实际上还可以、但其封装太大。
    我寻找的是1A 输出能力、+/-5V 或更高 电源、与 HTSSOP-20和单位增益解决方案相同或更小的 pcakage。

    如果 OPA521可与具有一些外部补偿的单位增益搭配使用、并且如果它具有更宽的共模输入范围、则它满足要求、因此我 想对此进行确认 。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    我需要向 OPA521设计人员咨询您的问题。 将应用于同相输入的输入信号的特征是什么(最小负电压和最大正电压电平)? 输出负载的特征是 电阻、电容、电感或复杂的?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    我已进一步考虑您关于 OPA521能否以单位增益运行的问题。 我与设计工程师交谈、他担心尝试这样做、因为在设计产品时、这不是一个考虑因素。 它针对-7V/V 的固定闭环增益进行了优化、并围绕该特定增益开发了数据表规格。

    尽管如此、我们一直使用不同的补偿方法来测试 OPA521仿真模型。 我们有一个薪酬建议、显示了一些承诺。 如下面的 TINA 图所示、OPA521通过 Rs 和 Cs 设置为10V/V 的噪声增益。 这样做会在直流和低频下产生1V/V 的闭环增益、但在较高频率下会产生相当大的增益峰值。 添加反馈电容器 CF 可消除大部分峰值、并使整个带宽内的增益非常接近+1V/V。 您可以看到下面所示的仿真结果。

    该补偿方案尚未在工作台上进行测试。 由于 TI 未在数据表中指定用于单位增益操作的 OPA521、因此我们可能不会这样做。 TI 无法确保 OPA521能够在所有条件下保持稳定性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas-San、

    感谢您的评论。

    此致、