https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715636/opa521-unity-gain
器件型号:OPA521主题中讨论的其他器件: OPA564
大家好、团队、
如果在外部正确进行相位补偿并且如果 GAIN_SET 引脚和-IN 引脚短路、OPA521可以使用单位增益吗? 如果 可行、 共模电压范围是多少?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715636/opa521-unity-gain
器件型号:OPA521大家好、团队、
如果在外部正确进行相位补偿并且如果 GAIN_SET 引脚和-IN 引脚短路、OPA521可以使用单位增益吗? 如果 可行、 共模电压范围是多少?
此致、
Sato-San、您好!
我已进一步考虑您关于 OPA521能否以单位增益运行的问题。 我与设计工程师交谈、他担心尝试这样做、因为在设计产品时、这不是一个考虑因素。 它针对-7V/V 的固定闭环增益进行了优化、并围绕该特定增益开发了数据表规格。
尽管如此、我们一直使用不同的补偿方法来测试 OPA521仿真模型。 我们有一个薪酬建议、显示了一些承诺。 如下面的 TINA 图所示、OPA521通过 Rs 和 Cs 设置为10V/V 的噪声增益。 这样做会在直流和低频下产生1V/V 的闭环增益、但在较高频率下会产生相当大的增益峰值。 添加反馈电容器 CF 可消除大部分峰值、并使整个带宽内的增益非常接近+1V/V。 您可以看到下面所示的仿真结果。
该补偿方案尚未在工作台上进行测试。 由于 TI 未在数据表中指定用于单位增益操作的 OPA521、因此我们可能不会这样做。 TI 无法确保 OPA521能够在所有条件下保持稳定性。
此致、Thomas
精密放大器应用工程