This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA314:OPA314的 SPICE 模型

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA314, OPA313, OPA316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733862/tina-spice-opa314-spice-model-for-opa314

器件型号:OPA314
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA313OPA316

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我下载了 OPA314的 TINA-TI SPICE 模型、并在 TINA 中进行了良好的测试(特别是在噪声分析中)。  遗憾的是、我需要比较 ltspice 中的一个比较大的仿真。  我尝试在 LTSPICE 中使用 TINA 版本、但噪声模型不正确。  来回是一种解决方案、但很难...有可能是 OPA314模型的 pspice 版本、或者有人是否可以建议更改 TINA 模型以便它在 LTspice 中工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    在我们发言时、我正在最终确定更新的 OPA314模型、它将随 PSPICE 版本和 TINA 版本一起发布。 我希望下周有时间提供这些工具。

    同时、您能否向我展示 LTSPICE 结果与 TINA 结果之间的差异? 您是否曾尝试将网表从当前可用的 TINA 模型复制到.lib 或.cir 以导入到 LTSPICE 中?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LTSpice、我使用了我从 TI 下载的模型、并将扩展名更改为.lib 并将其添加到我的目录中。  您现在有了偏执、我正在重新检查符号和引脚映射、以确保我不会执行任何愚蠢的操作。  但是、瞬态分析有效、因此我对它可能不是操作人员错误有一点信心。 )  

    两个 silms 的结果如下所示。  我在每种情况下仿真的只是一个单位增益缓冲器、并查看输出噪声频谱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真有意思。 高达大约1kHz、它们看起来非常相似。 我不熟悉两个仿真器在计算噪声方面的差异、因此它们处理较高频率的方式可能有所不同。 两个电路都没有电阻器?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在两侧都有5K 负载电阻器、但没有其他电阻器或电容器。 我正在使用+/- 1.35V 电源、但将其切换为+/- 2.5、没有差异。 我还在两个仿真器中试用了 OPA313、并获得几乎相同的结果、结果仅低于1MHz。 我切换到 OPA316、结果与100MHz 相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tim、很高兴知道这一点。 OPA313和 OPA316最近都进行了更新、并且运行的是我们最新的模型架构、因此我很高兴听到两种工具的结果是一致的。

    我将向您发送一个朋友请求、让我们脱机进行此对话。

    谢谢、
    Paul