主题中讨论的其它部件:、 TLV1702
尊敬的专家:
我的客户正在评估 LM293A 并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
当输出端子(引脚7)从高电平变为低电平时、输入端子5引脚和6引脚也会出现压降。
我想知道这种现象是由于 LM293A 的特性造成的?
您能看到下面列出的内容吗?
图1. 原理图
(1)当输出端子(引脚7)从高电平变为低电平时、输入端子6引脚也会出现压降。
图2.
时间10.0us/div
CH1 (黄色):IC5-6引脚、1V/div、CH2 (蓝色):IC5-5引脚、1V/div、CH4 (绿色):CL8 (VBAT_24V)、 5V/div、CH3 (粉色):IC5-7引脚、10V/div
(2)、然后移除 R157以确认 IC5-5引脚、变得没有迟滞、IC5-5引脚在输出转换时也会下降(420mV)。
图3.
时间4.0us/div
CH1 (黄色):IC5-6引脚、1V/div、CH2 (蓝色):IC5-5引脚、1V/div、CH4 (绿色):CL8 (VBAT_24V)、 5V/div、CH3 (粉色):IC5-7引脚、10V/div
(3)当 R59为200k Ω 至20k Ω、R62为100k Ω 至10k Ω 时、压降从420mV 降至200mV。
图4.
时间4.0us/div
CH1 (黄色):IC5-6引脚、1V/div、CH2 (蓝色):IC5-5引脚、1V/div、CH4 (绿色):CL8 (VBAT_24V)、 5V/div、CH3 (粉色):IC5-7引脚、10V/div
(4)条件(3)和 R158为15k Ω 至180k Ω、并在 IC5-7引脚处添加一个47k Ω 下拉电阻器、从200mV (3)到120mV 的压降会更好。
图5.
时间4.0us/div
CH1 (黄色):IC5-6引脚、1V/div、CH2 (蓝色):IC5-5引脚、1V/div、CH4 (绿色):CL8 (VBAT_24V)、 5V/div、CH3 (粉色):IC5-7引脚、10V/div
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一