This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365-Q1:输入偏置电流的温度条件

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733270/opa365-q1-temperature-condition-of-input-bias-current

器件型号:OPA365-Q1
您好专家。
我有一个 OPA365-Q1问题。
我的客户正在考虑将 OPA 320-Q1替换为 OPA365-Q1。
但是、OPA365-Q1数据表的输入偏置电流值仅为25°C 时的值
请告诉我们 OPA365-Q1在-40至85°C 和-40至125°C 的条件下的输入偏置电流典型值和最大值。

最棒的,雷加尔

Noriaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noriaki、

    您可以使用数据表上的图5来参考在特定温度下的偏置电流。 我已附上下图的屏幕截图:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Noriaki、

    请参阅数据表的图5和图6。 由于这是一个 FET 输入器件、因此 IB 主要由 ESD 保护二极管决定、该二极管的电流与温度成正比。

    此致、

    肖恩