Other Parts Discussed in Thread: INA125, INA333, PGA308, PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:INA125、 INA333、 PGA308、 PGA309您好!
在我的惠斯通电桥中、我使用的是压力传感结构、其工作原理与压力表相同。 但是、由于织物的宽度和长度不同、我的电阻范围很宽:从100欧姆到1000欧姆。
我的电源电压介于1.5V 和4.5V 直流之间。
在数百个取出放大器中、我仍然不确定要使用哪种放大器? 我知道我需要一个具有非常显著增益的器件、但您会推荐什么?
感谢您的帮助、
Natalia Denisiuc