This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带压力传感结构的惠斯通电桥的 IA

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: INA125, INA333, PGA308, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715514/what-ia-for-wheatstone-bridge-with-pressure-sensing-fabric

主题中讨论的其他器件:INA125INA333PGA308PGA309

您好!

在我的惠斯通电桥中、我使用的是压力传感结构、其工作原理与压力表相同。 但是、由于织物的宽度和长度不同、我的电阻范围很宽:从100欧姆到1000欧姆。

我的电源电压介于1.5V 和4.5V 直流之间。

在数百个取出放大器中、我仍然不确定要使用哪种放大器? 我知道我需要一个具有非常显著增益的器件、但您会推荐什么?

感谢您的帮助、

Natalia Denisiuc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natalia、

    我们没有任何只能在1.5V 电压下工作的仪表放大器、您将需要大于1.8V 的电压。 正如您所提到的、有许多选择、如果不了解您的需求、就很难提出好的建议。 另一个需要考虑的问题是、如果您使用单电源、您还需要提供基准电压。

    INA125是一个2安培 INA、其中包含一个基准电压来激励电桥、因此这可能是一个有吸引力的选择。

    INA333是一款出色的低电压 INA、具有出色的直流精度和集成的 RFI 滤波器、如果这是您的环境中的一个问题的话。

    如果您希望能够校准偏移和跨度误差、那么 PGA308是一个不错的选择。 最准确的选项是 PGA309、因为它在额定温度下提供偏移和量程校准、并且还包括电桥线性化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Natalia

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis