尊敬的团队:
当我的客户对以下电路配置进行仿真时、他们发现 TL082会出现 自振荡。 当输出电容从330pF 降至100pF 时 、振荡消失、但在模拟此配置时、TL082相位裕度为-200dB。 如果他们运行了改进参数、这毫无意义?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zoe、
一些意见和问题:
1. 客户能否展示他们是如何仿真电路以找到相补角的? 该值看起来不正确、可能是模拟设置的方式。
2. R81看起来用作隔离电阻器,如果是,则应在反馈环路之后连接该电阻器(请参阅 下面的示例)。
基于振荡在减小容性负载后消失这一事实、这似乎是电路的稳定性问题。 作为参考、我们有一个常见问题解答、其中包含有关 提高稳定性的多个资源: 常见问题解答-有关运算放大器稳定性的文档
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢!
此致、
Ashley
您好、Zoe、
我同意 Ashley 的意见。 您的电路不稳定、即使在向反馈电阻器并联添加100nF 时也不稳定:

e2e.ti.com/.../zoe_5F00_tl082_5F00_1.TSC
但您可以这样做:

Kai