This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:要进行仿真、以下电路参数的相位裕度是多少?

Guru**** 2930610 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175194/tl082-what-is-the-phase-margin-of-below-circuit-parameter-to-do-the-simulation

器件型号:TL082

尊敬的团队:

当我的客户对以下电路配置进行仿真时、他们发现 TL082会出现 自振荡。 当输出电容从330pF 降至100pF 时 、振荡消失、但在模拟此配置时、TL082相位裕度为-200dB。 如果他们运行了改进参数、这毫无意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    一些意见和问题:  

    1. 客户能否展示他们是如何仿真电路以找到相补角的? 该值看起来不正确、可能是模拟设置的方式。  

    2. R81看起来用作隔离电阻器,如果是,则应在反馈环路之后连接该电阻器(请参阅 下面的示例)。

      

    基于振荡在减小容性负载后消失这一事实、这似乎是电路的稳定性问题。 作为参考、我们有一个常见问题解答、其中包含有关 提高稳定性的多个资源: 常见问题解答-有关运算放大器稳定性的文档 

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、

    如下面的仿真电路。 相补角为-200dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    为了确定仿真中的相位裕度、您需要 通过断开反馈环路来仿真开环电路、然后生成交流分析曲线。 我在下面展示了一个示例。  

    高精度实验室视频 还介绍了相补角的仿真。  

    仿真中包含的反馈环路中的电容器是否是应用的一部分? 它还有助于提高稳定性、因此建议包含。 他们能否确保将隔离电阻器置于正确的位置?  

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我同意 Ashley 的意见。 您的电路不稳定、即使在向反馈电阻器并联添加100nF 时也不稳定:

    e2e.ti.com/.../zoe_5F00_tl082_5F00_1.TSC

    但您可以这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    此问题是否已解决? 我将 Kai 的回答标记为"TI 认为已解决" 、但如果您有其他问题、请告知我们、以便我们提供帮助。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley