This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:传感器的芯片温度/内部温度

Guru**** 2387790 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182311/ina229-die-temperature-internal-temperature-of-the-sensor

器件型号:INA229

您好,团队
我将使用 INA229测量串联并联的四节12V 100Ah 电池的电流、电压、功率和温度 。 INA229是否仅测量  
 
1.传感器的芯片温度/内部温度?  或
2.电池/传感器的表面温度(环境温度)或
3.电池在测量 分流电阻器上的总线电压和分流电压时的实际温度,以计算电流和功率?

此致

James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Depeng、

    INA229测量此选项:  

    [引用 userid="494336" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182311/ina229-die-temperature-internal-temperature-of-the-sensor ]1. 裸片温度/传感器内部温度[/报价]

    此致、

    Mitch