Other Parts Discussed in Thread: INA229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA229 您好,团队
我将使用 INA229测量串联并联的四节12V 100Ah 电池的电流、电压、功率和温度 。 INA229是否仅测量
1.传感器的芯片温度/内部温度? 或
2.电池/传感器的表面温度(环境温度)或
3.电池在测量 分流电阻器上的总线电压和分流电压时的实际温度,以计算电流和功率?
此致
James