This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:输入参考噪声条件

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6881, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178662/lmh6881-input-referred-noise-condition

器件型号:LMH6881
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、团队、

LMH6881的输入基准电压噪声在其数据表中指定为典型值2.3nV/rtHz。

哪种差分输入或单端输入对噪声规格有效?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    输入基准电压噪声考虑了运算放大器同相输入端子上的电压噪声(以输出为基准)。

    请参阅以下 TI 高精度实验室培训以及链接的运算放大器规格文档:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-spectral-density

    https://www.ti.com/lit/an/sloa011b/sloa011b.pdf

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec-San、

    感谢您的评论。 了解该值考虑的是单端模式、而不是差分模式。

    INPS 引脚是同相输入端子是您的意思吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    我现在更好地理解您的问题。  我想进一步说明为什么存在单个输入参考电压噪声规格、即使有两种输入模式。

    请参阅第7.2节图表、我将在我的消息末尾复制该图。  在该图中、LMH6881的输入网络上存在四个电阻器。  这表示输入阻抗设置、数据表中将其描述为单端输入的100欧姆差分电阻或50欧姆差分电阻。   

    噪声计算不考虑输入的单端或差分特性。  对于每个单端输入、输入阻抗为100欧姆差分(50欧姆电阻器悬空)或50欧姆+ 50欧姆(100欧姆差分悬空)。  由于产生的阻抗相同、因此电压噪声规格将适用于任一输入设置。

    感谢您的提问!

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec-San、

    在26dB 增益(x12)条件下、输入基准电压噪声的额定值典型值为2.3nV/rtHz、输出电压噪声的额定值典型值为47nV/rtHz。

    我们如何根据输入参考噪声计算输出噪声?

    2.3n *(1+12)= 29.9n、它无法达到47nV。

    您能否告诉我、在计算输出噪声时还应该考虑其他大噪声源、或者我的计算错误?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    我很乐意完成计算并帮助理解噪声分析。  我收到了您的电子邮件、到目前为止、我已经在实验室工作了;请允许我花一点时间完成测量并返回到您的问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    我在您提供的计算中观察到一个小错误:

    当^以 V/V 表示的26dB 增益时、转换为10 μ s (26dB / 20)、约为20V/V、或更精确地为19.95V/V。  如果我们继续执行计算的其余部分、则将2.3nV/sqrt (Hz)值乘以增益(19.95)可得到~46nV/sqrt (Hz)的预期输出电压噪声。  这种微小的差异是由于我的计算中的舍入误差造成的;但是、您对到目前为止所执行的 LMH6881的噪声分析有信心。

    请等待我通过电子邮件回复您的其他问题。

    最棒的

    阿尔茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec-San、

    我很尴尬。 是的、26dB 是 x20... 现在很清楚。

    我等待您对其他问题的电子邮件反馈。 谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec-San、

    很抱歉、有多个问题。

    我想确认电气特性表中的"输出电压噪声"定义。

    是差分噪声吗? 换言之、基准 Von 时是否出现 VOP 噪声?  

    还是单端噪声? 换句话说、在参考 GND 时看到 VOP (或 Von)噪声?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否评论"输出电压噪声"规格定义?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于论坛:请参阅下面的解决方案对话片段:

    ""

    Sato-San、您好!

    1. 这是一个差分噪声规格。 没错、它将是 VOP 检测到的噪声。  

    2. 表征的典型应用遵循图37。 负载正确、但输入源应设置为内部50欧姆或通过串联50欧姆电阻表示。 下面的 TINA-TI 仿真显示了最大增益低于1MHz 时47nV/√Hz 时的输出电压噪声。    


         

         来自网表的 LMH6881模型说明如下:

    如果设置与上面显示的 TINA-TI 电路匹配、这可能是 LTSpice 问题。 与 Tina 或 PSpice 相比、客户在 LTSpice 中获取其他模型的不同结果时遇到问题。  

    LMH6881 Noise.TSC

    谢谢、
    Sima

    ""

    我将使用与分析 LMH6881噪声相关的任何其他信息更新此主题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是讨论中的最后一条信息、说明了如何重新配置 SPICE 模型以适当地对输出电压频谱密度进行建模:

     基准电路中的噪声仿真不是输出电压噪声频谱密度的正确输出。 下面的两幅图显示了所使用的电路(移除了隔直输入电容)以及输出电压噪声趋势、这与 TINA-TI 中显示的情况相同。  

         

      要设置仿真系统配置、请使用 AC Sweep/Noise 下的以下设置创建新的仿真系统配置:

      然后按运行按钮。 仿真在图上没有趋势。 右键单击图解上的任意位置、然后选择添加新曲线。 下面是针对任一噪声分布设置的公式。 右侧的一个是数据表中显示的非集成 sqrt (Hz)噪声值。

    此工作在 PSPICE 中完成。

    最棒的

    阿尔茨