主题中讨论的其他器件: LMH6554、 TINA-TI
你(们)好
我们的客户有关于 LMH6553的一些问题。
请回答这些问题吗?
假设使用 LMH6553的单电源和单端输入电路为5V。
1。
数据表的图1显示了 Vin (+)和 Vin (0)两条路径中的59 Ω 电阻、如红色圆圈。
而图58显示了 Vin (-)路径中没有 RT。
哪种电路足以满足单端输入和单电源电路要求?
这些 RT 电阻器是否是客户设计所必需的组件?
2.
数据表显示了表1和表2中 RF 的建议值。
是否接受使用不同的 RT 值? (例如400Ω)
如果不是、预期会产生不同价值的什么影响?
3.
客户设计配置为单端输入和5V 单电源。
共模输入范围的值是多少?
贝斯特雷加兹