This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA602:OPA602器件相关技术咨询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676494/opa602-opa602-parts-related-technical-inquiry

器件型号:OPA602

尊敬的 TI:

有关以下产品的技术咨询。

1) 1)问题说明
 - 15mA 输出的值通过使用 REF200AU 产品的电流放大器运算放大器(OPA602)进行设置。
在单次运行时测量了15.3mA、但在功能运行测量时确认为10.5mA。

2) 2)连接配置
 - REF200AU 2通道100uA 捆绑在一起
 - OPA602 (1ea)、200uA 被放大76.5倍、最终输出为15.3mA (实际)
 -配置放大组件电阻器(510、39K)
 -连接配置继电器运行时间(25ms ~ 250ms)
 -连接图

3)问题
 - OPA 602 1ea 的电流放大输出是否限制为10mA?
 -这是需要比继电器工作时间更长的电流放大输出的部件吗?
 -除上述配置外,我还可以配置其他配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    要完全回答您的问题、需要一个完整的电路原理图。

    尝试了解电路的工作原理:电流源通过 R1驱动100µA μ A 的电流并产生压降。 OPAMP 会尝试强制电流通过 R2、直到 OPAMP 的两个输入端子之间的电压差变为零。 因此、R1和 R2上的压降相等。

    但运算放大器的输入端子和输出端子上将出现的绝对电压取决于您连接到运算放大器的+输入端的电压! 现在发挥 OPAMP 的局限性:OPA602具有有限的输入电压范围和有限的输出电压范围。 请查看第3页上的数据表规格。 如果超出这些限值、电路将不再根据需要工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我想就以下发言作进一步的询问。
     
    1) 1)回答以下问题
     -适用的 IC 功能是电阻测量功能、"要测量的电阻"连接到 OPAMP 侧的+输入端
       要测量的电阻范围为1Ohm 至1KOhm / 0至10、但我们可以测量在100至1KOhm 处振荡的电流
     我不知道下面提到的数据表的内容在哪里。

     2)其他查询
     -我猜 OPA602的输出是有限的。
     -我将编辑并发送您请求的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    有趣的电路!

    我看到以下问题:

    如果您查看数据表、您将看到 OPA602只能处理+/-10V 输出电压下保证的+/-15mA 输出电流。 通常为+/-20mA。 因此、20mA 至 R653的电流有点过高。

    2.输入只能处理+10.2V 保证电压。 通常为+13V。 因此、当负载电阻("要测量的电阻")上的压降超过该电平时、OPAMP 停止正常工作。 当负载电阻超过13V/20mA = 650R (典型值)或10.2V/20mA = 510R (保证值)时、便会出现这种情况。 因此、您的电路无法测量大于650R (典型值)的负载电阻。

    3. AQW214的典型 Ron 为30R。 AQW214系列中的两个开关具有60R。 该电阻与负载电阻串联。 因此、即使负载电阻为0r、您也将测量60R。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您的关注和支持。
    如果您有任何其他问题、我将再次提出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    现在可以关闭此 E2E 咨询吗?

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程