Other Parts Discussed in Thread: LPV821
尊敬的:
我将使用 LPV821开始我的设计。 我有一个具有5根导线的传感器。 其中两个形成 NTC 热敏电阻。 我可以从他们那里计算温度:)这很好。
另外两个理论上可以在测量时将自身极化、并在阳极和阴极之间呈现~ 60mV 的压降。
最后一根导线是屏蔽层。 嗯、它不是一根导线、我只是分开并扭转屏蔽层、这样它就不会与其他导线发生混乱。
我在差分放大器配置中连接了 LPV821、如下图所示。
在我的 kΩ 中、射频约为47k Ω、Rin 约为1k Ω、kΩ 放大器增益约为50。 对于30mV 输入信号、VOUT 为1500mV = 1.5V。
为了测试这一点、我向 V1和 V2馈送了一个测量值约为20mV 的分压器。 这有助于我测试输入范围。 在此步骤中、我没有连接传感器输入。
放大器工作、信号被放大、我可以在 MSP430中读取 ADC。
遗憾的是、当我更换此类测试分压器和输入而不是传感器的两根导线时、我的输出为零。 但是、当使用万用表直接测量它们时、我可以读取大约~30mV 的值!
因此、我可能理解(并做)一些错误。 请向我提供您的意见! 我的想法是:
- 我可能需要将屏蔽层连接到我的电路 GND 吗? 我不这么做。 由于万用表工作正常、我认为没有必要。
- 传感器输出的行为可能是 LPV821无法跟随的?
嗯、我不知道! 请分享您的知识,因为我的运算放大器技能非常差劲:)
周末愉快!