This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV821:差动运算放大器可以从分压器放大45mV,但不能从传感器放大:)

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: LPV821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676379/lpv821-differential-opamp-can-amplify-45-mv-from-voltage-divider-but-not-from-sensor

器件型号:LPV821

尊敬的:

我将使用 LPV821开始我的设计。 我有一个具有5根导线的传感器。 其中两个形成 NTC 热敏电阻。 我可以从他们那里计算温度:)这很好。

另外两个理论上可以在测量时将自身极化、并在阳极和阴极之间呈现~ 60mV 的压降。

最后一根导线是屏蔽层。 嗯、它不是一根导线、我只是分开并扭转屏蔽层、这样它就不会与其他导线发生混乱。

我在差分放大器配置中连接了 LPV821、如下图所示。

在我的 kΩ 中、射频约为47k Ω、Rin 约为1k Ω、kΩ 放大器增益约为50。 对于30mV 输入信号、VOUT 为1500mV = 1.5V。

为了测试这一点、我向 V1和 V2馈送了一个测量值约为20mV 的分压器。 这有助于我测试输入范围。 在此步骤中、我没有连接传感器输入。

放大器工作、信号被放大、我可以在 MSP430中读取 ADC。

遗憾的是、当我更换此类测试分压器和输入而不是传感器的两根导线时、我的输出为零。 但是、当使用万用表直接测量它们时、我可以读取大约~30mV 的值!

因此、我可能理解(并做)一些错误。 请向我提供您的意见! 我的想法是:

  1. 我可能需要将屏蔽层连接到我的电路 GND 吗? 我不这么做。 由于万用表工作正常、我认为没有必要。
  2. 传感器输出的行为可能是 LPV821无法跟随的?

嗯、我不知道! 请分享您的知识,因为我的运算放大器技能非常差劲:)

周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazola、

    感谢您的联系。 由于明天的假期、我们将延迟回复。 我们下周初再见。

    此致、
    Jas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    享受您的假期! )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazola、

    我想您的传感器输出只能驱动非常高的欧姆负载。 这就是您可以使用万用表测量传感器信号的原因、因为它具有高阻抗输入。 但您的 LPV821电路会向您的传感器呈现极低的欧姆负载、从而使传感器的输出信号崩溃。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢