This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:配置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675934/lmp91000-configurations

器件型号:LMP91000

尊敬的社区:      

我正在尝试配置 lmp91000、以便与 Alphasense 的传感器 O2-M2和 ETO-A1配合使用。

我用于传感器 O2-M2的设置如下:

LMP91000_TIA_GAIN_350K | LMP91000_RLOAD_100欧姆、
LMP91000_REF_SOURCE _INT | LMP91000_INT_Z_50PCT | LMP91000_BIAS_SIGn_POS | LMP91000_BIAS_0PCT、
LMP91000_FET_SHORT _禁用| LMP91000_OP_MODE_amometric  

我用于传感器 ETO-A1的设置如下:

LMP91000_TIA_GAIN_350K | LMP91000_RLOAD_33OHM、
LMP91000_REF_SOURCE _INT | LMP91000_INT_Z_50PCT | LMP91000_BIAS_SIGn_POS | LMP91000_BIAS_6PCT、
LMP91000_FET_SHORT _禁用| LMP91000_OP_MODE_amometric  

我的问题如下:
我不确定 TIA_GAIN、REF_SOURCE、INT_Z 和 FET_SHORT 的值、¿如何知道这些参数的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    也许这有助于:

    www.ti.com/.../snoa922

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用我们位于 LMP91000页面(右侧、页面中间)上的 Web 工作台工具。

    如果您使用的传感器在菜单中不可用、您可以添加传感器和传感器数据表中的输入值。 此方法将为您提供 LMP91000寄存器值。

    TIA_GAIN_350K 将设置电阻值(倍增因子)、以将来自工作电极(Iwe)的电流相乘、如输出 Vout 所示。 Vout=(Vref_divider)-(RTIA * Iwe)。

    REF_SOURCE 内部使用 VDD 作为基准。 Ref_source 外部使用外部电压。

    INT_Z 是 WT 和接地之间存在的电压、是 Vref 的百分比。

    FET_SHORT 应保持断开状态。 当传感器不需要任何偏置时、您可以短路。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我´m 打开软件、但无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5179595:

    我无法查看您附加的图像。 您能否以其他格式或单独的附件提供此信息?

    当您单击"Open Design"(打开设计)时(见下文)

    这将启动与此类似的另一个窗口(参见下面的)

    请确保您的浏览器未阻止弹出窗口、并且闪存已启用。

    此致、

    Dan