This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:LM6172来自反相引脚的电流问题

Guru**** 2538090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674934/lm6172-lm6172-problem-of-current-from-inverting-pin

器件型号:LM6172

大家好、

在以下电路中、当使能输入悬空时、我看到运算放大器的反相输入端的直流电压为700mV。 因此、运算放大器的反相引脚有70uA 的电流。 但是、LM6172数据表指出、最大偏置电流为4uA、最大偏移电流为3uA。 产生该电流的原因是什么? 这是正常的吗?

此致、

埃伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eren:

    输入偏置电流规格仅对具有正常工作反馈环路的运算放大器有效。 正常工作的反馈环路意味着输出能够将+输入和-输入之间的电压差降至最低。 但在您的方案中、没有如此完整的反馈环路。 相反、您会强制输入之间存在较大的差分电压。 然后、可能会产生更高的输入偏置电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai