请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA211 您好!
我想知道 OPA 处于关断模式时 OPA211的行为。
更精确地施加在输入上。 当 OPA211处于关断模式时、输入的状态是什么? 高阻抗?
当我们在输入端施加信号并且 OPA211处于关断模式时会发生什么情况? 输入可能会被破坏?
提前感谢您的反馈。
BR
S é bastien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
S é bastien、您好!
当 OPA211在启用和关断模式之间切换时、其输入信号可能会出现。 数据表图41、导通和关断瞬态图提供了一个示例、说明了当 OPA211进入关断模式、然后返回启用模式时、输出端信号被中断并重新建立。
OPA211的输入钳位二极管跨接输入(用于反向控制器保护)和内部电源轨(用于 ESD 保护)。 当关断模式下存在信号时、二极管将提供输入保护。 除非出现任何保护二极管被激活的输入条件、否则输入阻抗将保持高电平。
此致、Thomas
精密放大器应用工程