This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:关断模式 OPA211

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674222/opa211-shutdown-mode-opa211

器件型号:OPA211

您好!

我想知道 OPA 处于关断模式时 OPA211的行为。
更精确地施加在输入上。 当 OPA211处于关断模式时、输入的状态是什么? 高阻抗?
当我们在输入端施加信号并且 OPA211处于关断模式时会发生什么情况? 输入可能会被破坏?

提前感谢您的反馈。

BR

S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表显示、仅禁用输出。 另请参见数据表的图41。 它清楚地表明、关断期间存在输入电压。 因此、输入不会被破坏。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     S é bastien、您好!

    当 OPA211在启用和关断模式之间切换时、其输入信号可能会出现。 数据表图41、导通和关断瞬态图提供了一个示例、说明了当 OPA211进入关断模式、然后返回启用模式时、输出端信号被中断并重新建立。

    OPA211的输入钳位二极管跨接输入(用于反向控制器保护)和内部电源轨(用于 ESD 保护)。 当关断模式下存在信号时、二极管将提供输入保护。 除非出现任何保护二极管被激活的输入条件、否则输入阻抗将保持高电平。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S é bastien、您好!

    您是否需要更多有关 OPA211应用的帮助? 如果您不需要任何其他信息、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮、以便我们可以关闭此 E2E 查询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程