This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4222:THS4222作为缓冲器、使用 TINA 进行仿真

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4222, THS3092, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672958/ths4222-ths4222-as-a-buffer-simulate-using-tina

器件型号:THS4222
主题中讨论的其他器件: THS3092TINA-TI

大家好、

我正在尝试使用 THS4222作为40MHz 和48MHz 信号的缓冲器。 下面是 TINA 中的电路

在进行瞬态响应时、我可以看到输入和输出信号之间存在相位差。 除此之外、如果 I/p 电压为0至1.8V、则观察到的 o/p 为-0.01V 至1.81V (即输入信号中的拉伸10mV)。 我浏览了数据表、找不到与此相关的任何内容。 对于40M 和48M 信号、该运算放大器不能用于 G=1。 请澄清以下内容

1、输入和输出为何出现相移  2.信号中为什么存在1mV 拉伸。

连接了下面的瞬态响应

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHILNATHENTH,

    如果您看看数据表的图17、您会发现 THS4222在40MHz 时具有仅10dB 的开环增益。 因此、当闭环增益为0dB 时、环路增益仅为10dB、这不足以使运算放大器完美工作。

    如果您希望以极高的精度处理40MHz、则需要更快的运算放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。 我花了一些时间来检查其他运算放大器、这将对我有所帮助。

    THS3092 - www.ti.com/.../ths3092.pdf
    上述运算放大器是否能满足我的需求? 40MHz 信号的缓冲器、峰值电压为4.4V。 压摆率看起来不错、但不确定稳定性。 请帮助我完成此操作。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHILNATHENTH,

    我已经使用 TINA-TI 模拟了您的电路。 THS3092看起来比 THS4222要好一点。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的意见。

    此致。