请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4222 主题中讨论的其他器件: THS3092、 TINA-TI
大家好、
我正在尝试使用 THS4222作为40MHz 和48MHz 信号的缓冲器。 下面是 TINA 中的电路
在进行瞬态响应时、我可以看到输入和输出信号之间存在相位差。 除此之外、如果 I/p 电压为0至1.8V、则观察到的 o/p 为-0.01V 至1.81V (即输入信号中的拉伸10mV)。 我浏览了数据表、找不到与此相关的任何内容。 对于40M 和48M 信号、该运算放大器不能用于 G=1。 请澄清以下内容
1、输入和输出为何出现相移 2.信号中为什么存在1mV 拉伸。
连接了下面的瞬态响应
提前感谢