This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:使用隔离式放大器的无变压器市电感应

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1301, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672069/amc1100-transformerless-mains-sensing-using-isolated-amplifier

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC1301AMC1200

尊敬的先生:

以下电路来自"使用隔离放大器替换逆变器中的输入市电变压器"。

我的问题是:AMC1100是否需要在输入侧相对于输入侧接地偏移2.5V 的差分信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swanand、您好!

    我不这么认为。 其理念是使输入信号在输入 GND 上下摆动+/-0.125V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swanand (和 Kai)、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛!  您的问题的简短答案是否定的- AMC1100不必偏置为2.5V。  AMC1100、AMC1200和 AMC1301均可分别接受输入侧接地的+/- 250mV 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CKT 的来源:AMC1100:用隔离放大器替换逆变器中的输入主感应变压器

    为什么在这个电路差分输入中使用 R1&R2分频器进行移位,是否有任何特殊用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swanand、您好!

    您是指数据表的图32? R1和 R2只是一个分压器、允许将更高的信号电压连接到 AMC1100。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    Swanand 参考AMC1100中的图5:使用隔离放大器替换逆变器中的输入主感应变压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Tom!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swanand、您好!

    AMC1100应用手册图5中显示的配置基本上将 VINN 设置为正2.5V、然后允许交流信号围绕该偏移摆动+/-。 我不知道作者在编写文档时的心态、因此我会要求他们对为什么采用这种方法发表一些意见。 在本例中、我还希望看到它们使用 AMC1100的全动态范围、方法是获取全差分输出并将其转换为单端信号、而不是仅使用 VOUTP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tom 和 Kai

    如果你从作者那里得到信息、Tom 会告诉我。这对我很有帮助。

    此致、
    Swanand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swanand、您好!

    AMC1100 设计 用于测量分流器上的电流。

    您可以得出最大+/-250mV  差分输入。

    在逆变器50Hz 变压器中、通过  降压、对其进行整流、然后使用 uC 的 ADC 输入进行测量来感测交流(带电-中性点电压)。

    我们建议 将此变压器替换为 AMC1100。AMC1100用于测量电压 (电阻分压器接地)而不是电流。  

    因此、我们 无法将 GND 引脚与  VINN 短接。 相反、我们将 VINN 引脚 wrt 偏置为 GND 、电压为2.5V。 偏置电压可以是任何值。

    因此、您可以将交流 电压降低到+/- 250mV wrt 2.5V。

    我希望它 能回答你的问题。

    此致、

    Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 主席先生