主题中讨论的其他器件: AMC1301、 AMC1200
尊敬的先生:
以下电路来自"使用隔离放大器替换逆变器中的输入市电变压器"。
我的问题是:AMC1100是否需要在输入侧相对于输入侧接地偏移2.5V 的差分信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kai:
Swanand 参考AMC1100中的图5:使用隔离放大器替换逆变器中的输入主感应变压器
Swanand、您好!
AMC1100 设计 用于测量分流器上的电流。
您可以得出最大+/-250mV 差分输入。
在逆变器50Hz 变压器中、通过 降压、对其进行整流、然后使用 uC 的 ADC 输入进行测量来感测交流(带电-中性点电压)。
我们建议 将此变压器替换为 AMC1100。AMC1100用于测量电压 (电阻分压器接地)而不是电流。
因此、我们 无法将 GND 引脚与 VINN 短接。 相反、我们将 VINN 引脚 wrt 偏置为 GND 、电压为2.5V。 偏置电压可以是任何值。
因此、您可以将交流 电压降低到+/- 250mV wrt 2.5V。
我希望它 能回答你的问题。
此致、
Harmeet