This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:有关 Gain <1和 OCM 电压的问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674564/ths4521-questions-about-gain-1-and-ocm-voltage

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好。

我对我们的前工程师的设计有疑问、  

THS4521用作单端输入至差分输出放大器(衰减器)、用于测量-40V 电压轨以及12位差分 ADC、如以下原理图所示。

然而、IC 似乎没有产生我所期望的结果、所以我不确定差分放大器是否适合如此低的增益(RF/Rg = 021)(数据表仅提到增益> 1、但是、差分放大器通常也可以衰减)  

我也不确定 OCM 电压选择。

非常感谢!

Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harald、

    在 TINA-TI 仿真中、电路工作正常。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    在这种低增益配置下运行 THS4521时、如果器 件未得到正确补偿、则会出现振荡问题。 因此、我建议您在反馈(RF)和输入引脚上添加噪声增益补偿电容器、以稳定此电路。

    从下面的 TINA-TI 仿真中可以看到、  没有这些电容器的频率响应会导致频率响应出现巨大的尖峰。 但是、添加补偿电容器可使电路稳定。 否则、我认为电路应该正常工作。

    此致、

    Rohit

    THS4521低增益 TINA-TI 模型: e2e.ti.com/.../THS4521_5F00_LowGain.TSC