请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4521 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
你(们)好。
我对我们的前工程师的设计有疑问、
THS4521用作单端输入至差分输出放大器(衰减器)、用于测量-40V 电压轨以及12位差分 ADC、如以下原理图所示。
然而、IC 似乎没有产生我所期望的结果、所以我不确定差分放大器是否适合如此低的增益(RF/Rg = 021)(数据表仅提到增益> 1、但是、差分放大器通常也可以衰减)
我也不确定 OCM 电压选择。
非常感谢!
Harald