This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:单端到全差分输出问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670717/ths4521-single-ended-to-fully-differential-output-problem

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我的客户希望在他们的项目中使用 THS4521。 他们希望使用它将单端信号转换为全差分输出。  

输入为0-3V、增益= 1、输出共模电压为1.5V。 但是、我在 TINA 中对该电路进行仿真、输出异常(低电压失真)。 电路和输出波形如下所示。 我认为电路配置可以。 但输出异常。 您能帮您解决问题吗?  

 e2e.ti.com/.../sbom341d-_2800_1_2900_.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    如果我在 TINA-TI 中绘制电路、它会起作用。 但您的文件无法与 TINA-TI 一起使用。 它与您的 THS4521宏相关。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    是的、这确实是 TINA 模型的一个问题。 它将输出"低电平"电压限制在700mV 左右。 奇怪的是、它适用于配置了+/-2.5V 电源的放大器、并且共模设置为-1V、这相当于相同的值。 我将与建模团队联系以解决该问题、但您的电路看起来不错。

    此致、