This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308在加电/断电时输出电压增加

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674053/pga308-pga308-output-voltage-increase-at-power-up-power-down

器件型号:PGA308

大家好、团队、

我的客户想知道上电和断电时的 PGA308输出电压行为。
他对 PGA308有如下问题。 检查随附的 Excel 文件后、您是否会建议使用该文件。

Q1) PGA308输出引脚上的过冲 与所附 的 Excel 文件类似、是在 PGA308加电时观察到的。 PGA308似乎会导致过冲。 正确吗?
Q2)在断电时、我们可以看到过冲。 PGA308似乎会导致过冲。 正确吗?
Q3)我们是否可以使用 PGA308配置来减少过冲?

PGA308捕获的波形、 Schmatics 和 Consetitton 如下所示。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/4150.PGA308PowerON_0FFF_OFF-waveform_5F00_180319.xlsx

请告诉我这台 Penomenon 是不是 PGA308造成的。

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akihisa-San、您好!
    在放大器上加电和断电输出瞬态并不少见、因为内部电路可能会耗尽电压余量以正确保持固定的输出电压。 我怀疑您的客户看到的这些瞬变是由 PGA308引起的。 可以通过积极地对 PGA 的输出进行低通滤波来减小此瞬态的幅度、但这会显著降低带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex San、

    感谢您的评论。 我明白了。
    如果客户提出其他问题、我可以发布另一个 E2E 主题。

    此致、
    Akihisa Tamazaki