Other Parts Discussed in Thread: PGA308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA308 大家好、团队、
我的客户想知道上电和断电时的 PGA308输出电压行为。
他对 PGA308有如下问题。 检查随附的 Excel 文件后、您是否会建议使用该文件。
Q1) PGA308输出引脚上的过冲 与所附 的 Excel 文件类似、是在 PGA308加电时观察到的。 PGA308似乎会导致过冲。 正确吗?
Q2)在断电时、我们可以看到过冲。 PGA308似乎会导致过冲。 正确吗?
Q3)我们是否可以使用 PGA308配置来减少过冲?
PGA308捕获的波形、 Schmatics 和 Consetitton 如下所示。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/4150.PGA308PowerON_0FFF_OFF-waveform_5F00_180319.xlsx
请告诉我这台 Penomenon 是不是 PGA308造成的。
非常感谢您的建议。
此致、
Akihisa Tamazaki