https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672127/ina226-ina226
器件型号:INA226主题中讨论的其他器件: TIDA-01608、 TIDA-00313
我将使用 ina226负电压
此原理图是否正确?
请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672127/ina226-ina226
器件型号:INA226我将使用 ina226负电压
此原理图是否正确?
请告诉我。
您好、user5279670、
如 TIDA-00313设计文档中所述、VBUS 引脚有一个连接到 INA226 GND 引脚的内部830kOhm 电阻器。 这就是在 INA226内部进行 VBUS 测量的方法。 因此、如果您想要获得任何类型的电压读数、则需要确保 VBUS 电压> GND 电压、在您的情况下为(-9V >-10V 和-1V>-10V)。 您还需要确保 VBUS 不会变为高电平、因此请确保 VBUS<(GND_INA2226+40V)或 VBUS<30V、因为您的 GND 为-10V。 为什么不将 VBUS 连接到负载的高侧?
我很困惑您的问题到底是什么、以及为什么根据您的原理图、Vin-可以在-1V 至-9V 之间变化。 您的 Vin-引脚似乎直接连接到 GND (或-10V 电压轨)、因此 Vin-和 Vin+将始终接近-10V。 这是您的共模电压、因此您实际上处于低侧配置。 此外、您的 VBUS 引脚连接到负载下方的 Vin+、因此我不确定您的 VBUS 引脚如何实际感应变化的负载电压。
请提供一些更多的原理图信息和问题说明。
此致、
Peter Iliya
电流感应应用