This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ina226:ina226

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, TIDA-01608, TIDA-00313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672127/ina226-ina226

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: TIDA-01608TIDA-00313

我将使用 ina226负电压

此原理图是否正确?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5279670、

    总的来说、该原理图看起来是合理的。 我将其与我们的"具有隔离功能的-48V 电信电流/电压/功率感应"参考设计进行了比较、它看起来非常相似、只是您要使 INA226接地与您正在监控的系统接地相同(-10V)。 如果您正在寻找不同的方法来实现这种类型的电路、您还可以查看升级后的隔离式电流感应设计(TIDA-01608、请参阅下文)。
    www.ti.com/.../TIDA-00313
    www.ti.com/.../TIDA-01608

    我不确定-28V 电压轨的用途是什么、为什么需要将电源引脚(VS)去耦、第二件事是您的负载。 您是否将输入电压连接到-10V 电压轨?

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VBUS 电源轨和 VS+电源轨是分离的。

    Vs+功率固定为-10V。

    VBUS 电源变化-1V ~-9V。  电压范围是否 正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5279670、

    感谢您的回答。 是的、VBUS 引脚的电压范围在正确的范围内。

    此致、
    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    尽管 VBUS 的电压变化为-1V ~-9V、但 VBUS 感测电压固定在-10V。

    我该如何解决这个问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5279670、

    如 TIDA-00313设计文档中所述、VBUS 引脚有一个连接到 INA226 GND 引脚的内部830kOhm 电阻器。 这就是在 INA226内部进行 VBUS 测量的方法。 因此、如果您想要获得任何类型的电压读数、则需要确保 VBUS 电压> GND 电压、在您的情况下为(-9V >-10V 和-1V>-10V)。 您还需要确保 VBUS 不会变为高电平、因此请确保 VBUS<(GND_INA2226+40V)或 VBUS<30V、因为您的 GND 为-10V。 为什么不将 VBUS 连接到负载的高侧?

    我很困惑您的问题到底是什么、以及为什么根据您的原理图、Vin-可以在-1V 至-9V 之间变化。 您的 Vin-引脚似乎直接连接到 GND (或-10V 电压轨)、因此 Vin-和 Vin+将始终接近-10V。 这是您的共模电压、因此您实际上处于低侧配置。 此外、您的 VBUS 引脚连接到负载下方的 Vin+、因此我不确定您的 VBUS 引脚如何实际感应变化的负载电压。
     
    请提供一些更多的原理图信息和问题说明。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用