This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:电路配置问题

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671793/xtr300-circuit-configuration-questions

器件型号:XTR300

您好!

我们有一位客户询问以下问题:

“我们希望 XTR300用于:+-10V、0至10V、0至20mA 和4mA 至20mA,所有配置 都必须 通过软件进行控制。

 

我问,控制 +- 10V 和,0到10V

                                                                             DRV

                                                                             _|_

                                                                               _47nF

                                                                              |

      5V---- |LDO   输出电压2.5V | ---------- •-------------- àSET Ω(引脚4 XTR300)

         启用  --à Ω|                                 |2、49K 欧姆1%|

                                                                          |

                                                                          |

                                                                        GND

 

        RGAIN =10K

 

LA 的思路是启用/禁用 LDO 的2.5V 电压,以便提供2.5V 或0电压,具体取决于 VOUT +-10V 或+10V。

这是正确的 、我想知道这是否正确。

 

II,控制  4至20mA 和 +/- 20mA

a)      单端:连接 RGAIN 是否有任何影响?

b)      双极 性可使用上述电路来驱动+- 20mA "

可以有人来看看吗?

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe
    您的原理图未正确显示...您能否重新发布?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、
    这是客户提供的内容、看起来就像发布的内容一样。 我已邀请他参加对话,以便他能够更深入地阐述。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图说明如下:

    为了控制单端和双向电压,LDA Vout=2.5V 控制双向=>使能打开, 单端=使能关闭。

    通过这种方式、可以通过软件完成控制、也可以通过这种方式完成控制。

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第二个问题:
    我们需要 Vout +-10V 和、0至10V、
    我们可以使用 Arm 处理器 Vcc=3.3
    Vref =3.3
    输入电压范围为0V 至3.3V
    而不是5V?
    艾伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、Gabriel、

    如果您选择适当的电阻器进行调节、则您当然可以这样做。 我附上了一个实现此功能的示例设计。 请注意、由于某种原因、在电压输出模式下、除非您移除负载、否则仿真不会正常工作、但我可以向您保证此设计按预期工作。

    e2e.ti.com/.../XTR300-Adjustable-Range.TSC

    为了实现这一点、禁用 LDO 实际上会将其输出置于高阻抗状态至关重要、否则您将使0-10V 范围的响应偏斜。 某些器件在禁用时只是进入低功耗模式、但这并不能真正断开输出。 另一些则使用电阻反馈网络来感应输出电压、如果是这种情况、则需要确保在此环路中使用足够大的电阻器以避免影响增益。  

    对于4-20mA 范围、您需要将最小输入电压设置为660mV、或在 Ros 上添加-660mV 基准电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伯特
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、只需在下面发布回复(如果由于超时而锁定此主题、则创建新主题)。

    谢谢
    Dennis