您好!
我们有一位客户询问以下问题:
“我们希望 XTR300用于:+-10V、0至10V、0至20mA 和4mA 至20mA,所有配置 都必须 通过软件进行控制。
我问,控制 +- 10V 和,0到10V
DRV
_|_
_47nF
|
5V---- |LDO 输出电压2.5V | ---------- •-------------- àSET Ω(引脚4 XTR300)
启用 --à Ω| |2、49K 欧姆1%|
|
|
GND
RGAIN =10K
LA 的思路是启用/禁用 LDO 的2.5V 电压,以便提供2.5V 或0电压,具体取决于 VOUT +-10V 或+10V。
这是正确的 、我想知道这是否正确。
II,控制 4至20mA 和 +/- 20mA
a) 单端:连接 RGAIN 是否有任何影响?
b) 双极 性可使用上述电路来驱动+- 20mA "
可以有人来看看吗?
谢谢、