This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013:用于 ADC 输入调节网络的 LT1013或 OPA196?

Guru**** 1788830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA196, LT1013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670728/lt1013-lt1013-or-opa196-for-input-scaling-network-of-adc

器件型号:LT1013
主题中讨论的其他器件:OPA196

您好! ;)

我想缩放模拟电压(-10…… +10V)以适应 ADC 的范围(0... 3.3V)。 为此、我想使用单位增益缓冲器缓冲输入电压、然后我...

1) (笑声) 使用带有更高电压电平的附加分支的电阻分压器(见下图),例如上部运算放大器电源轨而不是3.3V,并 使用单位增益缓冲器再次缓冲分压器(ADCin)的输出,...

2) (笑声) 或者、我使用加法放大器连接 ADC、如下图所示(上述上部运算放大器电源轨将用作 v_p 以偏置同相输入)。

首先、您认为这两种方法中的哪一种更好? 输入将是一个低频、类似直流的信号。 可能会发生一些阶跃变化。 我想为所有运算放大器提供-15V 和+15V 的电压
一位朋友建议使用 LT1013作为缓冲器。 但我还在互联网上找到了 OPA196、它的规格似乎比 LT1013更好。
您知道 LT1013的输入带宽吗? 我在 LT1013数据表中找不到这方面的任何信息。
对于上述加法放大器、您建议将哪些放大器用作单位增益缓冲器、哪些用作运算放大器?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Armin:

    我会使用第一种甲基环。 我已经将它与 ATMHz 328搭配使用了一次。 但我会更改缩放。 您不应使用 ADC 的完整输入范围、而应与电源轨保持一定距离。 或者换句话说、-10V 应该提供0.1V、+10V 应该提供3.2V。 您应远离电源轨的程度取决于电阻器容差以及 ADC 失调电压和增益规格。 此外、对于 V1、需要一个电压基准。 与 ADC 使用的相同?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答! 我已经更改了电阻器值、以便使我远离两个边界的0.05V 电压。 我是否应将间隙增加到0.1V (如您建议的那样)? 我想购买一些容差为0.1%的电阻器来限制此误差源。
    对于 V1、我希望使用+15V 的运算放大器上部电源轨。该电压由稳压器提供。 我希望通过在其中放置一些旁路电容器来支持从 V1到 R3的节点、从而降低噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    3电阻网络是一种将+/10V 输入转换为0至+3V ADC 输入所需的衰减和失调电压的方法。 但是、转换器实现其全分辨率的距离取决于它向网络提供的负载。 ADC 的输入(除非它包含内部缓冲器)会向网络呈现动态负载阻抗。 在转换周期的某些部分、瞬态输入电流可能会暂时处于高电平、这可能会导致 3电阻器 netwrok 方法出现问题。 如果转换器分辨率较低、并且向网络施加高阻抗负载、则性能可能会满足要求。

    我们发现、对于使用运算放大器缓冲器和 RC 接口实现最佳性能的更高分辨率转换器、后者位于运算放大器和转换器输入之间。 可以选择此组合来提供所需的瞬态电流、从而 实现转换器的全分辨率。

     TI 已就驱动转换器的主题开发出大量信息。 以下有关此主题的 TI 高精度实验室 可能对您有所帮助:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    OPA196是一款现代高性能运算放大器。 它可提供驱动 转换器所需的交流性能、从而提高直流精度。

    此致、Thomas

    Preicison 放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我已经考虑了缓冲器、很抱歉我没有将它们包含在原理图中。 我将为输入和输出使用单位增益缓冲器。

    在输入缓冲器之后、我不太明白 RC 网络的用途:RC 低通会降低 ADC 驱动器的动态性能、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Armin:

    在我的 ATMHz 328应用中、我的 R1=22k、R2=11k +3k、R3=330k、V1=4.096V (MCP1541)。 MCP1541还为 µC Ω 的基准电压输入供电。 因此、对于0...10V 输入信号、我远离0V 的100mV 和4.096V 的200mV。 R2上有一个100N/X7R 电容器。 使用该分压器、我可以直接为 ATMHz 328的 ADC 输入馈电。

    我不知道您使用的 ADC。 正如 Thomas 已经提到的、您可能需要在 ADC 输入之前使用单位增益缓冲器。 查看数据表、了解 ADC 在其输入端所需的内容。

    在您的应用中、只要您需要高精度、我就不会将+15V OPAMP 电源用作 V1。 只有基准电压足够稳定。 请记住、V1的漂移直接影响 ADC 读数的精度。

    还有另一个问题:如果您使用高电源电压为单位增益缓冲器供电、请注意不要损坏 ADC 输入。 如果您可以使用 ADC 的电源电压为单位增益缓冲器供电、这将是理想选择。 该电源电压也应为电压基准供电。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "输入缓冲器之后、我不太明白 RC 网络的用途:RC 低通会降低 ADC 驱动器的动态性能、对吧?"

    C 传送内部 ADC 开关在其输入端汲取的快速电流尖峰、而 R 将单位增益缓冲器与电容负载去耦。 但这完全取决于实际 ADC 是否需要这样的 RC 电路。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armin
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下方发帖(如果由于超时而锁定此主题、则创建新主题)。
    谢谢
    Dennis