主题中讨论的其他器件:OPA196、
您好! ;)
我想缩放模拟电压(-10…… +10V)以适应 ADC 的范围(0... 3.3V)。 为此、我想使用单位增益缓冲器缓冲输入电压、然后我...
1) (笑声) 使用带有更高电压电平的附加分支的电阻分压器(见下图),例如上部运算放大器电源轨而不是3.3V,并 使用单位增益缓冲器再次缓冲分压器(ADCin)的输出,...
2) (笑声) 或者、我使用加法放大器连接 ADC、如下图所示(上述上部运算放大器电源轨将用作 v_p 以偏置同相输入)。
首先、您认为这两种方法中的哪一种更好? 输入将是一个低频、类似直流的信号。 可能会发生一些阶跃变化。 我想为所有运算放大器提供-15V 和+15V 的电压
一位朋友建议使用 LT1013作为缓冲器。 但我还在互联网上找到了 OPA196、它的规格似乎比 LT1013更好。
您知道 LT1013的输入带宽吗? 我在 LT1013数据表中找不到这方面的任何信息。
对于上述加法放大器、您建议将哪些放大器用作单位增益缓冲器、哪些用作运算放大器?
此致!