This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单极到双极运算放大器

Guru**** 2926350 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171, OPA191, OPA170, OPA704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670117/unipolar-to-bipolar-opamp

主题中讨论的其他器件:OPA171OPA191OPA170OPA704

您好!

我想将单极0 - 4.096V 放大为双极±10V 信号。

我尝试对放大器进行滤波、但没有选择输入/输出范围的选项。 有人可以帮帮我吗?
信号来自12位 DAC

此致、

吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    输入信号为4.096V、输出范围为20V、因此增益应为20/4.096;

    输出 为双极 ±10V 信号、需要高电压放大器。

    我使用 OPA171进行设计、并使用以下电路。

    您还可以选择 OPA170/2、如果您需要更高的精度、OPA191/2/6/7可能起作用。

    有关详细的设计信息、请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/sboa263/sboa263.pdf

    e2e.ti.com/.../single_5F00_to_5F00_bipolar.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、提交了错误的参考文档、正确的文档应该是以下文档:
    www.ti.com/.../sboa262.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王先生、

    我自己进行了一些挖掘、发现了 Tina 中包含的 OPA704。 我构建的电路可提供所需的±10输出。 请看一下

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    我进行了仿真、它看起来输出范围是-10V 至10.48V。 如果这对您的应用来说是可以的、那么这个电路是可以的。

     此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    我还为您的原理图计算了电阻器、但我有一个小问题。  

    我的答案是:4R3 = R4  、41.6667R1 = R2

    如果您获得如此奇怪的结果(至少对于 R1)、如何选择电阻器的值?您只需选择一个大小约为其42倍的电阻器、或者是否有其他更容易做到这一点的器件?  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    我使用"模拟工程师计算器"完成了电阻器值选择工作。 下面是软件下载链接。

    http://www.ti.com/tool/analogue-engineer-calc?keyMatch=analogue%20calculator&tisearch=Search--Everything 

    我使用计算器:放大器和比较器->查找放大器增益。 由于我们已经知道所需的增益、因此我们选择反相增益电路来计算电阻器值。 对于反相电路、增益应为-41.6667、我们选择1%的电阻器、这是最常见的情况、您可以选择更精确的电阻器、从而提供更好的匹配、但成本更高。 然后我们得到结果、下图显示了结果。

    强烈推荐您使用此工具。

    此致、

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我知道如何降低基准噪声。 我在互联网上搜索并找到了一个使用4个基准 IC 的解决方案、并将它们组合在一起、将10V 输入与分压器设置为2.5V、但在评论中、这不是一个好的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    您可以添加电容器(值应遵循数据表说明)来滤除基准 IC 的输出噪声。 您还可以添加与 R7和 R2并联的电容器、以获得低通滤波器、从而限制总电路输出噪声的输出噪声。  

    此致、

    将会