您好!
我想将单极0 - 4.096V 放大为双极±10V 信号。
我尝试对放大器进行滤波、但没有选择输入/输出范围的选项。 有人可以帮帮我吗?
信号来自12位 DAC
此致、
吕克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Luc:
输入信号为4.096V、输出范围为20V、因此增益应为20/4.096;
输出 为双极 ±10V 信号、需要高电压放大器。
我使用 OPA171进行设计、并使用以下电路。
您还可以选择 OPA170/2、如果您需要更高的精度、OPA191/2/6/7可能起作用。
有关详细的设计信息、请参阅以下应用手册。
尊敬的 Luc:
我使用"模拟工程师计算器"完成了电阻器值选择工作。 下面是软件下载链接。
我使用计算器:放大器和比较器->查找放大器增益。 由于我们已经知道所需的增益、因此我们选择反相增益电路来计算电阻器值。 对于反相电路、增益应为-41.6667、我们选择1%的电阻器、这是最常见的情况、您可以选择更精确的电阻器、从而提供更好的匹配、但成本更高。 然后我们得到结果、下图显示了结果。
强烈推荐您使用此工具。
此致、
将会