请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4524 主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA2810、 THS4551、 THS4521
你好
我是否可以将 THS4524用作增益0.5的衰减器?
增益设置电阻器值为47.5K 和100K、具有我正在使用的特定传感器。 与1K 的数据表值相比,这些值是否会导致任何稳定性问题? 我在47.5K 两端放置了100pF 电容器。 我打算在工业环境中使用它、我还在2个输入端子上放置了100pf。