This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524:THS4524的增益设置电阻器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4524, TINA-TI, OPA2810, THS4551, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668635/ths4524-gain-setting-resistor-for-ths4524

器件型号:THS4524
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA2810THS4551THS4521

你好

我是否可以将 THS4524用作增益0.5的衰减器?

增益设置电阻器值为47.5K 和100K、具有我正在使用的特定传感器。 与1K 的数据表值相比,这些值是否会导致任何稳定性问题? 我在47.5K 两端放置了100pF 电容器。  我打算在工业环境中使用它、我还在2个输入端子上放置了100pf。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    由于外部电路板寄生、增加反馈和增益设置电阻器值将对稳定性产生影响。 您可能需要查看 THS4524数据表中的第8.3.8节。 然而、将100pF 反馈电容器与100pF 输入电容器一起加入应该有助于减轻 频率响应中的峰值或者注意这种不稳定性。 我在下面附加了一个 TINA-TI 仿真结果、该结果显示了交流响应的平滑滚降、这表明电路稳定。

    接近电路的另一种方法是在传感器之后添加高阻抗输入、例如 JFET 或 CMOS 输入、以缓冲信号、然后使用 THS4524进行单端到差分转换。 缓冲传感器输出信号的一个好器件是使用具有 JFET 输入的 OPA2810。

    此致、

    Rohit

    e2e.ti.com/.../THS452x_5F00_G_3D00_0.5.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 在增益控制电阻器值如此高的情况下、放大器的带宽将为10kHz 以上。 在高频噪声耦合的情况下、放大器输出将滚降、从而导致测量值下降。 除了使用基于 FET 的运算放大器之外,还有其他方法可以解决此类问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    您是否意味着您需要比10kHz 更高的工作频率、而您说的是高频噪声耦合? 如果是、那么我认为这将使问题可以在输入端使用基于 FET 的运算放大器来解决、以便缓冲信号、然后使用 THS4521或 THS4551等 FDA 从单端信号转换为差分信号。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    如果您需要有关基于 FET 的运算放大器输入级的任何帮助、请告知我们。 适合此应用的 OPA2810是一个不错的选择。

    此致、
    Rohit