请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 AMC1311已 完成采样精度、高温和低温性能测试、而不是 ACPL-C87AT 测试、差异很小、但当退出不同时、工作电压范围内的输出特性也不相同、 AMC1311和 C87AT 输出波形的附件、对应的退出点电压为5V、蓝色、绿色为 AMC1311和 C87AT 的输出电压、24V 电源电压采样、黄色为393输出电压比较器、 当 AMC1311 (C87AT)基准电压输出电压高于1.5V 时、393个输出高电平、低于1.5V、393个输出低电平、从两张图片中可以看出、当5V 电压低于4.5V 时(Y 轴交叉位置和蓝色虚线中的图片)、 AMC1311和 C87AT 不工作、但 C87AT 的输出电压直接下降、AMC1311的输出电压向上(高于基准1.5V)、然后下降、导致我的393比较器误操作。 毛刺的原因是什么?