This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311下降输出特性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669722/amc1311-amc1311-drop-output-characteristics

器件型号:AMC1311

AMC1311已 完成采样精度、高温和低温性能测试、而不是 ACPL-C87AT 测试、差异很小、但当退出不同时、工作电压范围内的输出特性也不相同、 AMC1311和 C87AT 输出波形的附件、对应的退出点电压为5V、蓝色、绿色为 AMC1311和 C87AT 的输出电压、24V 电源电压采样、黄色为393输出电压比较器、 当 AMC1311 (C87AT)基准电压输出电压高于1.5V 时、393个输出高电平、低于1.5V、393个输出低电平、从两张图片中可以看出、当5V 电压低于4.5V 时(Y 轴交叉位置和蓝色虚线中的图片)、 AMC1311和 C87AT 不工作、但 C87AT 的输出电压直接下降、AMC1311的输出电压向上(高于基准1.5V)、然后下降、导致我的393比较器误操作。 毛刺的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    我相信您看到的是 AMC1311进入"失效防护"模式。  请参阅 AMC1311数据表的第8.3.3节。  VDD1或 VDD2电源的蓝色5V 线迹?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为 VDD1供电的蓝色5V 迹线。 但 VDD1UV 为2.53V、VDD1中发生的毛刺降至4.5V。 失效防护输出激活的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang、

    非常有趣! 我注意到迹线2、看起来它是一个双极信号。 您如何获得 AMC1311设置的输出? AMC1311后面是否有差分转 SE 输出级? 您可以共享原理图吗?