This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:将峰值检测器用作正谷值检测器

Guru**** 2506395 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA615, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668619/opa615-use-peak-detector-as-positive-valley-detector

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件: BUF602

您好!

在我的应用中、我想检测切割工具接触接地部件的时刻。 在切割过程中、这取决于切削速度、信号非常短。 我的第一次尝试是使用具有施密特触发器的 NAND RS 锁存器。 该工具通过1k 上拉电阻连接至5V。

但测试表明、这不够快、因此我查看了 OPA615的数据表。 图48显示了我认为与我需要的内容接近的内容、但我不确定。 该电路 应该检测正脉冲和负脉冲、但我假设这里的负脉冲意味着低于零。 我需要最低正值。

那么、是否有人可以告诉我这个电路是否可以用来保持"正谷"、如果不能、如何调整它呢?

提前感谢、

此致、

Marc

编辑:已添加图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您应该能够使用上面的电路来检测正谷值、尤其是通过 BUF602或-Vout 路径的负峰值检测电路。 正峰值检测电路或+Vout 路径可在单位增益配置中进行配置、方法是仅移除二极管、如下所示。 此外、我认为27pF 需要偏置至高达1V 或更高、具体取决于打开27pF 电容器并使其放电所需的二极管压降。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rohit、

    我将尝试您的建议、看看会出现什么结果。

    此致、

    Marc