请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA615 主题中讨论的其他器件: BUF602
您好!
在我的应用中、我想检测切割工具接触接地部件的时刻。 在切割过程中、这取决于切削速度、信号非常短。 我的第一次尝试是使用具有施密特触发器的 NAND RS 锁存器。 该工具通过1k 上拉电阻连接至5V。
但测试表明、这不够快、因此我查看了 OPA615的数据表。 图48显示了我认为与我需要的内容接近的内容、但我不确定。 该电路 应该检测正脉冲和负脉冲、但我假设这里的负脉冲意味着低于零。 我需要最低正值。
那么、是否有人可以告诉我这个电路是否可以用来保持"正谷"、如果不能、如何调整它呢?
提前感谢、
此致、
Marc
编辑:已添加图片