This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:温度能力

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668308/lmh6642-temp-capability

器件型号:LMH6642

团队、

我的客户有以下问题。   我认为我们可以、因为 Tj 为150C、但客户希望进行验证。   

我需要对 LMH6642MA/NOPB 的最高温度能力进行一些澄清。

我有一个应用、器件在88.7C 的电路板上耗散25mW。 结温应为 Tj = 88.7C 0.025W x 190C/W = 93.5C。

这是否低于会对该器件造成损坏的温度?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    客户在88.7'C 环境温度下运行 LMH6642应该正常、并且不会对该器件造成损坏。 但是、当器件在采用88.7'C Ta 的输出端拉电流/灌电流时、或者在动态功率耗散方面、最好检查结温。 我认为、动态功耗对于该器件而言更重要、因为它具有+/-75mA 负载电流驱动能力。

    您知道 LMH6642输出驱动的输出摆幅和负载电阻是多少吗?

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    是的、应该可以。 老实说、您的环境温度可能比您的电路板温度低很多、因此您可能会有更多的余量、因为190度值适用于结至环境。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这个的客户。  LMH6642用作 以4MHz 采样的 ADC 的缓冲器。  典型电压摆幅小于100mV。  

    该板紧密夹在铝 质机箱和无气流盖板之间。  从铝到板到空气的温度是相同的。

    这些添加的详细信息是否会有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    我认为您应该可以使用 LMH6642设计、而不会 出现热问题。

    此致、

    Rohit