请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6642 团队、
我的客户有以下问题。 我认为我们可以、因为 Tj 为150C、但客户希望进行验证。
我需要对 LMH6642MA/NOPB 的最高温度能力进行一些澄清。
我有一个应用、器件在88.7C 的电路板上耗散25mW。 结温应为 Tj = 88.7C 0.025W x 190C/W = 93.5C。
这是否低于会对该器件造成损坏的温度?
此致、
Aaron