请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9062 大家好、团队、
TLV9062数据表规定、必须连接外露散热焊盘(WSON 封装)以提高机械性能和热性能。
尽管如此、未指定此外露焊盘是否连接到 GND。
许多器件将此引脚接地、但我无法将其从 TLV9062数据表中取出。
- 您能否确认散热焊盘是否连接到 GND?
- 如果没有、将其连接到 GND 是否有问题?
我建议将此信息包含在数据表中、这可能有助于更远的设计人员。
谢谢、
日落