请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM8261、 OPA140发现异常的时间点:在机器验证过程中
异常信息:测试结果表明运算放大器的信号异常。 连接信号发生器和示波器以测量并确认没有信号波形输出。 应用电路如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
不要让未使用的运算放大器的输入悬空。 将未使用的运算放大器连接为电压跟随器、并将+输入连接到 GND。
然后、OP2B 和 OP4B 应在+input 到 GND 之间连接一个电阻器、以提供输入偏置电流的路径。
此外、在每个 LM8261的输出端安装一个隔离电阻器。 请参阅数据表的第7.2节。
顺便说一下、为什么您串联了两个电压跟随器? OPA140还不够吗?
Kai