This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 部件 LM8261M5/NOPB 的异常使用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8261, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179266/abnormal-use-of-parts-lm8261m5-nopb

主题中讨论的其他器件:LM8261OPA140

发现异常的时间点:在机器验证过程中

异常信息:测试结果表明运算放大器的信号异常。 连接信号发生器和示波器以测量并确认没有信号波形输出。 应用电路如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示输入和输出电压的示波器波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    不要让未使用的运算放大器的输入悬空。 将未使用的运算放大器连接为电压跟随器、并将+输入连接到 GND。

    然后、OP2B 和 OP4B 应在+input 到 GND 之间连接一个电阻器、以提供输入偏置电流的路径。

    此外、在每个 LM8261的输出端安装一个隔离电阻器。 请参阅数据表的第7.2节。

    顺便说一下、为什么您串联了两个电压跟随器? OPA140还不够吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    继电器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.更换异常部件后,可以正常测试
    2.带有其它批号的电路板在客户测试中都是正常的
    因此、排除了该区域中的电路问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您对此电路板上的部件更换解决方案是否满意?

    我相信您的应用设计依赖于具有单向 IIB 电流的 OPA140运算放大器、这样输出将进行轨到轨、因此它不会拾取任何信号。 数据表规格显示了在同一器件中同时存在两个 IIB 极性的可能性。 但是、我对第一个帖子中提到的测试设置很少了解。